主题中讨论的其他器件:BQ51050B、
大家好、
我设计了一个使用锂聚合物电池并使用无线充电(bq51050b)进行充电的 PCB。 在电路的开头、我放置 了 bq29707 电池保护器
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2970.pdf?ts=1613323147424&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
根据数据表、bq29707型号的欠压保护电平为2.8V。
这是带有电池保护器的子电路。 BT2是锂聚合物电池。 请忽略 BT1 (这适用于纽扣电池选项)
电路正常工作、截止频率按预期工作。 当我完成初始测试时、我在电池连接的情况下将原型放置了大约一个月(这将是一个具有集成式不可拆卸电池的器件)。 在这段时间后、我决定进行一些额外的测试、我意识到电池 电量已耗尽至0V。 因此、无线充电无法为电池充电、我必须更换电池。 我知道电池有一些自放电、但我确信这不是随后漏电按钮效应的原因。
有什么建议吗? 我需要将电池电平保持在至少2.8V 的水平
提前感谢
Nick