This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:基准的电容值(sluuc81)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978885/bq28z610-r1-the-esoteric-value-of-the-reference-sluuc81

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

您好 TI 团队


使用 BQ28Z610时、数据表中有一个等式器件、因此我要求进行确认。

使用时出现问题、因此我查找了相关器件并发现了错误。 将来是否有任何修改计划?

谢谢

Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    感谢您的告知、我们将在未来的 TRM 更新中解决这一问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    还有一些没有提到的错误、因此我希望它们一起得到解决。

    在第一张图片中、我有一些问题需要询问。
    OTFET : 在过热情况下不采取 FET 操作是否有利?

    2. CHGFET : 我对充电后关闭 CHG FET 的效果很好奇。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    对于 OTFET、这是一种可能需要的额外保护、具体取决于电池规格。  

    问题2我不确定我是否理解您的要求。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    CHGFET :  我对充电后关闭 CHG FET 的效果很好奇。

    ->

    充电完成后、充电 FET 将关闭、从而导致压降。
    我想知道关断充电 FET 的影响。
    它与检查 FC 和 TC 标志以及在充电器中结束充电是否不同?

    谢谢

    Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    当 CHG FET 关断时、您将通过其体二极管导通以进行放电、损耗极小。

    此致、