This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:有关 LM5119的 UVLO 运行的查询。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973909/lm5119-inquiry-about-uvlo-operation-of-lm5119

器件型号:LM5119

您好、TI 专家。

客户询问了 LM5119的 UVLO 运行情况。

-条件:当强制 UVLO 关闭时,在外部电路延迟321ms 后 UVLO 关闭。

-问题)

在 UVLO 电平不从1.2V 下降到0.4V 的条件下、低侧 FET 间歇性工作。

(单通道:输入、双通道:输出、三通道:IC UVLO、四通道:低侧栅极)

在上述条件下、UVLO 引脚电压被施加、并且处于负载 S/W 关闭的开环状态。

如果低侧栅极波形保持不变或根本不出现、但波形看起来像是保护操作、这是很有意义的。

我想知道原因。  是否有特定的保护电路?

此外、还有一个应用了 LM5119的原理图。

但是、由于客户不希望披露原理图、请提供您的电子邮件地址。 我将向您发送原理图。

请检查并回答。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、这个问题也通过帐户的 TI FAE、Joy 发送给了产品团队。 我们将通过电子邮件进行讨论并结束讨论。 我要关闭线程。 谢谢。