Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ21061
主题中讨论的其他器件: BQ21061
大家好、
当我进行一些电池充电器设计时、我对 BQ25155有一些疑问、如下所示:
Q1: 在 Vin 输入断开后、是否可以通过 I2C 关闭 VDD 输出? 此时 VDD 的电压是多少?
Q2:CE 是充电使能引脚、我能否始终将其驱动为低电平、而不将其连接到主机?
Q3: I2C 使用系统电源上拉设计。 当 VIN 输入断开时 I2C 是否会停止工作、此时是否会发生泄漏
Q4:VIO 是否 可以直接连接到外部输入?
Q5:如果 LP 引脚在 未连接到主机的情况下直接下被下拉、 那么在 VIN 断开后 BQ25155是否会自动进入低功耗模式?
Q6: INT 用作中断引脚。 有多少种类型的中断?
Q7: 如果设计中未使用 LDO 引脚、则可以是 NC、也可以通过 I2C 关断内部引脚。 VIN 断开后、LDO 是否仍然工作、泄漏电流是多少?
Q8: BQ25155和 BQ21061之间的主要区别是什么?
非常感谢
此致