This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:有关 BQ25155的一些问题

Guru**** 2814835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973684/bq25155-some-question-about-bq25155

器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件: BQ21061

大家好、

当我进行一些电池充电器设计时、我对 BQ25155有一些疑问、如下所示:

Q1: 在 Vin 输入断开后、是否可以通过 I2C 关闭 VDD 输出? 此时 VDD 的电压是多少?

Q2:CE 是充电使能引脚、我能否始终将其驱动为低电平、而不将其连接到主机?

Q3: I2C 使用系统电源上拉设计。 当 VIN 输入断开时 I2C 是否会停止工作、此时是否会发生泄漏

Q4:VIO 是否  可以直接连接到外部输入?

Q5:如果 LP 引脚在 未连接到主机的情况下直接下被下拉、 那么在 VIN 断开后 BQ25155是否会自动进入低功耗模式?

Q6: INT 用作中断引脚。 有多少种类型的中断?

Q7: 如果设计中未使用 LDO 引脚、则可以是 NC、也可以通过 I2C 关断内部引脚。 VIN 断开后、LDO 是否仍然工作、泄漏电流是多少?

Q8: BQ25155和 BQ21061之间的主要区别是什么?

非常感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    [报价用户="Lumina GUI") VDD 输出是否可以在 Vin 输入断开后通过 I2C 关闭输出? 此时 VDD 的电压是多少?[/quot]

    除状态模式外、VDD 输出将在所有电源状态下保持开启状态。

    [报价用户="Lumina GUI"] CE 是充电使能引脚,我能否始终将其驱动为低电平,而不将其连接到主机?

    是的、没关系。  

    [引用 USER="Lumina GUI"]I2C 使用系统电源上拉设计。 当 VIN 输入断开时、I2C 是否会停止工作、此时是否会出现泄漏[/报价]

    I2C 仅在 VIN 处于活动电池模式时断开时工作。 在电池工作模式下、您可以预期以下静态电流。 我还添加了低功耗模式。

    [报价用户="Lumina GUI"] VIO 是否可以  直接连接到外部输入?

    它旨在连接到外部系统 IO 电源。 如果没有可用的引脚、您可以将其连接到 VDD 引脚。

    [报价用户="Lumina GUI"]如果 LP 引脚 在未连接到主机的情况下直接下被下拉、 则 BQ25155 在 VIN 断开连接后是否自动进入低功耗模式?[/quot]

    当/LP 为低电平、VIN < VUVLO、/MR 引脚为高电平、并且所有 I2C 和中断都已完成时、器件将进入低功耗模式。  

    [引用 USER="Lumina GUI"]INT 被用作一个中断引脚。 有多少类型的中断?[/quot]

    有很多、您可以在数据表的表5中找到一个列表。 您可以选择在中断屏蔽寄存器中屏蔽它们。  

    [引用 USER="Lumina GUI">如果 LDO 引脚未在设计中使用、它可以是 NC、也可以通过 I2C 关断内部引脚。 VIN 断开后、LDO 是否仍然工作、泄漏电流是多少?[/报价]

    您可以在 LDOCTRL 寄存器中将其连接。  

    [引用用户="Lumina GUI"] BQ25155BQ21061之间的主要区别是什么

    主要区别在于 BQ21061没有 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    非常感谢。  

    对于第三季度的答案、我不太理解。

    您说过、I2C 仅在 VIN 处于活动电池模式时断开时工作。 但 BQ25155如何在电池充电时实现 I2C 可编程调节系统电压(PMID)以及电池电压和电流跟踪功能。

    此致、

    Lumina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    如果器件仅由电池供电、则有三种不同的可用模式:运输模式、低功耗模式和电池工作模式。 您可以在数据表中找到有关这些状态的更多具体信息、但可以在此处继续提问。

    在低功耗模式下、器件由电池供电但仍处于活动状态、器件仍将具有活动电源轨并在低功耗状态(或关闭)下运行。 I2C 是在低功耗模式下不可用的功能。  

    为了避免混淆、I2C 在适配器模式下工作。 我刚才提到的是在电池供电状态下运行的器件。