主题中讨论的其他器件: DRV8847、 BQ24650、 BQ25798
我们在远程监控应用中的 LTC4162-SAD 中进行了设计、因为它专用于实现温度性能所需的铅酸。 我们稍后找到了 bq25672。 TI 器件似乎能够执行 LTC 不会执行的操作、这会将充电器的负载侧调节到18V 以下、以保护我们的最大电压为18V 的 TI DRV8847电机驱动器。 LTC 部件的电源路径直接通过负载、在太阳能充电器应用中负载可能接近24V。 如果我正确阅读 TI 数据表、TI 器件会将太阳能开路电压降压至低于18V 的设定点。 如果电池出现故障、这也会保护我们的应用、因为太阳能输入随后可以通过调节电压为负载供电。
第二个问题是化学。 bq25672/692索赔为 LiPo、LiFePO4充电器。 是否可以将其编程为12V 1.3Ahr AGM 蓄电池充电?
这些关于 TI 器件的假设是否正确?
感谢你的帮助
Charlie Jenkins
TI FAE。