This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:与 LTC 不同的化学物充电模式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, DRV8847, BQ24650, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979089/bq25672-different-chemistry-charging-vs-ltc

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: DRV8847BQ24650BQ25798

我们在远程监控应用中的 LTC4162-SAD 中进行了设计、因为它专用于实现温度性能所需的铅酸。 我们稍后找到了 bq25672。  TI 器件似乎能够执行 LTC 不会执行的操作、这会将充电器的负载侧调节到18V 以下、以保护我们的最大电压为18V 的 TI DRV8847电机驱动器。  LTC 部件的电源路径直接通过负载、在太阳能充电器应用中负载可能接近24V。  如果我正确阅读 TI 数据表、TI 器件会将太阳能开路电压降压至低于18V 的设定点。  如果电池出现故障、这也会保护我们的应用、因为太阳能输入随后可以通过调节电压为负载供电。

第二个问题是化学。  bq25672/692索赔为 LiPo、LiFePO4充电器。 是否可以将其编程为12V 1.3Ahr AGM 蓄电池充电?

这些关于 TI 器件的假设是否正确?

感谢你的帮助

Charlie Jenkins
TI FAE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    BQ25672使用 NVDC 电源路径、这意味着 SYS 负载加上充电电流由 dc/dc 转换器的输出提供。  转换器停止开关时的 SYS 输出 OVP 电压是 BATREG 的110%典型值。  在一个名为 SysMin 的寄存器中设置最小电压。

    对于不同的化学成分、充电器使用异步状态机提供锂电池充电曲线。  该状态机依靠 I2C 寄存器做出决策。  您可以编写主机软件来将系统配置从 CC-CV-termination 更改为 CC-CV-float-CV-float等、类似于下面的应用手册中针对独立 BQ24650使用额外的外部电路所做的那样、该电路将输入传递到 SYS 输出。  我们提供通用驱动器、可帮助简化 I2C 读取和写入、但不能简化铅酸配置文件。

    此外、BQ257672是 BQ2579x 系列的引脚。  该系列的成员之一是 BQ25798。  798通过定期停止转换器、对输入 VOC 采样并将 VINDPM 重置为用户编程的 VOC 百分比、使用该系列的 VINDPM 功能来实现 MPP。  如果您需要更精确的 MPP 点、则可以使用固定的 VINDPM 手动设置、则可以考虑798。

    此致、

    Jeff