在1.1.2. 它说:
FCC 是电池的最后一次测量放电容量。 它以 mAh 为单位表示。 打开
初始化时、bq27220器件会将 FullChargeCapacity()设置为存储在中的数据闪存值
已记忆完全充电容量(FCC)。 在后续放电期间、bq27220器件
使用上次测量的电池放电容量更新 FullChargeCapacity()。 最后一个
测量的电池放电基于合格放电后 DCR 中的值
发生。 更新后、bq27220器件会将新的 FullChargeCapacity()值写入数据闪存
以了解完整的充电容量。 FullChargeCapacity()表示电池已满
相对显示模式和相对充电状态计算的参考。
通过"以 mAh 为单位的数据闪存以了解完整的充电容量"、这是否指的是"完全充电容量"的数据存储器(如果选择了 Profile 1、则默认为0x929B)?
(我还对"数据闪存"的措辞感到困惑、因为这意味着即使断电也会存储数据、所有配置仅在易失性 ram/寄存器中、或者我是否缺少某些内容?)
提前感谢您的帮助!
标记