This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:数据存储器"完全充电容量"(0x929D)是否在"FullChargeCapacity()&quot 之后被覆盖?是否更新?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973785/bq27220-is-data-memory-full-charge-capacity-0x929d-overwritten-after-fullchargecapacity-is-updated

器件型号:BQ27220

在1.1.2. 它说:

FCC 是电池的最后一次测量放电容量。 它以 mAh 为单位表示。 打开
初始化时、bq27220器件会将 FullChargeCapacity()设置为存储在中的数据闪存值
已记忆完全充电容量(FCC)。 在后续放电期间、bq27220器件
使用上次测量的电池放电容量更新 FullChargeCapacity()。 最后一个
测量的电池放电基于合格放电后 DCR 中的值
发生。 更新后、bq27220器件会将新的 FullChargeCapacity()值写入数据闪存
以了解完整的充电容量。 FullChargeCapacity()表示电池已满
相对显示模式和相对充电状态计算的参考。

通过"以 mAh 为单位的数据闪存以了解完整的充电容量"、这是否指的是"完全充电容量"的数据存储器(如果选择了 Profile 1、则默认为0x929B)?

(我还对"数据闪存"的措辞感到困惑、因为这意味着即使断电也会存储数据、所有配置仅在易失性 ram/寄存器中、或者我是否缺少某些内容?)

提前感谢您的帮助!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    此监测计不包含闪存、这是一个拼写错误。 您可以将其称为数据存储器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但我的主要问题是:一旦 FullChargeCapacity()更新,设备是否会覆盖“完全充电容量”(0x929B)数据内存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    。 FullChargeCapacity()(FCC)寄存器表示电池的初始或最后一次测量的完全放电。 它用作电池满电量参考、用于指示相对容量。 在电池电量从接近满电量状态变为低电量状态后、bq27220器件会更新 FCC。 可通过 I 2C 接口访问 FCC。