请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62160 大家好、团队、
我的客户正在尝试使用随附文件中的外设电路制作 TPS62160 3.3V 电路。
您能告诉我如何计算此电路中的最小 VIN 电压吗?
我现在只收到了这份材料、但如果有任何其他必要信息、请告知我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ryotaro、
由于 TPS62160支持100%占空比运行、因此 TPS62160数据表中的公式(5)定义了可保持输出电压的最小输入电压:
注:
此致、
-Matt