This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:如何计算最小 VIN

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974049/tps62160-how-to-calculate-the-minimum-vin

器件型号:TPS62160

大家好、团队、

我的客户正在尝试使用随附文件中的外设电路制作 TPS62160 3.3V 电路。

您能告诉我如何计算此电路中的最小 VIN 电压吗?

我现在只收到了这份材料、但如果有任何其他必要信息、请告知我。

此致、
梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryotaro、

    由于 TPS62160支持100%占空比运行、因此 TPS62160数据表中的公式(5)定义了可保持输出电压的最小输入电压:

    注:

    • 任何额外的串联电阻(即上面原理图中的 R124)都应与上面的(RDSON+ RL)项一起添加
    • 如果 Iout 明显较小(例如< 1mA)、您可能还需要考虑反馈电流的增加负载[IFB = Vout /(R188+R120)]
    • 随着输入电压降低(Vin ->Vin_min)、TPS62160开关频率将随着接近100%直流(fsw = 0)而降低

    此致、

    -Matt