This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:我们应该使用什么电池充电器?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS65217, TPS65218D0, BQ25910, BQ25792, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978788/tps65217-what-battery-charger-should-we-use

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3358TPS65218D0BQ25910BQ25792BQ25616

您好!

我们有一个带 AM3358和 TPS65217D PMIC 的定制板。 在我们的板上、我们将集成容量为8000mAh 的锂聚合物电池。 我们注意到 PMIC 的充电器功能有点有限。

我们需要以下功能:

1.监控电池电量监测计->我们将使用 BQ27220 、正如其他问题 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/970510中建议的那样

2.通过 USB 为电池充电,即使电路板关闭也要充电。 (将 PB_IN 按钮保持8秒)->从 PMIC 的 TRM 中、我们了解到当 PB_IN 保持8秒时、芯片进入关断状态、充电被关闭。

3、控制 LED 指示灯、带充电状态。 充电打开-> LED 打开、充电关闭或电池充满-> LED 关闭。  由于没有状态引脚、因此使用 PMIC 不容易实现这一点。 必须通过硬件来控制 LED、因为电路板可以关闭。

我们查找了外部充电器 IC。 它似乎可以解决我们的问题、并提供更高的充电电流、例如作为 USB 标准的3A。

我是否正确地说、出于我们的目的、PMIC 充电器不适用、我们应该使用一些外部充电器 IC?

如果我们有单节锂聚合物电池、您建议使用哪种充电器?

是否可以选择使用一个集成了充电器和电量监测计的 IC?

电源管理路径应该在外部充电器 IC 中解决还是在 PMIC 中解决?

感谢您的任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、

    是的、我建议查看 TI 的外部电池充电器。 我会将此问题重新分配给电池充电器团队、以获取部件建议。

    此外、您还可以考虑将 TPS65218D0与外部电池充电器配合使用。 如果您不使用集成充电器或 WLED 驱动器、那么继续使用 TPS65217毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    从传统的 USB 5V 和3A 中、所有 充电器 的充电电流都被限制在略低于1S 锂电池的3A。  因此、您的8Ahr 电池需要超过3小时才能充满电。

      我们效率最高、充电电流最高的充电器是 BQ25910并联充电器。  它设计用于与 PMIC 内部等其他充电器并联使用。  因此、它无法执行预充电或低电流终端。  它需要 I2C 主机控制来启用充电 、但没有您请求的状态引脚。

    下一个选项是 BQ25792降压/升压充电器。  它的效率略低于 BQ25910、需要 I2C 控制、可配置为在2A 的默认模式下充电 、即使没有主机控制 、并且具有一个 STAT 引脚。

    如果您不希望 I2C 主机控制、另一个选择是 BQ25616独立充电器、它具有用于设置充电电流的电阻器和 STAT 引脚

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们使用内置 PMIC TPS65217D 的 Beaglecore 模块。 我们不能替换它。

    尊敬的 Jeff:

    对于我们来说、最高优先级是能够在没有主机的情况下充电、并通过 STAT 引脚对 LED 进行控制、因此 BQ25910超出范围。

    充电时间不是他的优先事项、因为3或4小时的充电对我们来说是好的。

    我将检查建议的充电器。

    尽管如此、感谢您确认我们必须使用外部充电器 IC。

    谢谢。