主题中讨论的其他器件:AM3358、 TPS65218D0、 BQ25910、 BQ25792、 BQ25616
您好!
我们有一个带 AM3358和 TPS65217D PMIC 的定制板。 在我们的板上、我们将集成容量为8000mAh 的锂聚合物电池。 我们注意到 PMIC 的充电器功能有点有限。
我们需要以下功能:
1.监控电池电量监测计->我们将使用 BQ27220 、正如其他问题 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/970510中建议的那样
2.通过 USB 为电池充电,即使电路板关闭也要充电。 (将 PB_IN 按钮保持8秒)->从 PMIC 的 TRM 中、我们了解到当 PB_IN 保持8秒时、芯片进入关断状态、充电被关闭。
3、控制 LED 指示灯、带充电状态。 充电打开-> LED 打开、充电关闭或电池充满-> LED 关闭。 由于没有状态引脚、因此使用 PMIC 不容易实现这一点。 必须通过硬件来控制 LED、因为电路板可以关闭。
我们查找了外部充电器 IC。 它似乎可以解决我们的问题、并提供更高的充电电流、例如作为 USB 标准的3A。
我是否正确地说、出于我们的目的、PMIC 充电器不适用、我们应该使用一些外部充电器 IC?
如果我们有单节锂聚合物电池、您建议使用哪种充电器?
是否可以选择使用一个集成了充电器和电量监测计的 IC?
电源管理路径应该在外部充电器 IC 中解决还是在 PMIC 中解决?
感谢您的任何提示。