This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:S3和 S5引脚配置

Guru**** 2636155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973906/tps51206-s3-and-s5-pin-configuration

器件型号:TPS51206

大家好、

我们在器件中使用 TPS51206。 对于 S3和 S5引脚、由于无法通过 GPIO 进行控制、我们目前正在提供一个直接上拉至3.3V (Vdd)的电源。 请确认这是否正常。

此致、

M Amarnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    是的、对于 S3和 S5、1k 上拉至3.3V 没有问题。

    射线