This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376:TPS2376 ILIM 电阻器值

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979114/tps2376-tps2376-ilim-resistor-value

器件型号:TPS2376

尊敬的先生或女士:

我想询问 ILIM 电阻器功能。
如果由于制造缺陷导致电阻值约为100欧姆、它会对运行有何影响?
它是否会导致电力线短路或只是阻断功能?

提前感谢您的帮助。

此致、

Szabolcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Szabolcs、您好!  

    ILIM 电阻器设置浪涌阶段的电流限制。 范围为62.5K 至500K。  

    100欧姆电阻器实际上不会限制浪涌、从而导致电流尖峰。 如果浪涌电流限制过高、PSE 可能会关闭电源-这可能取决于 PSE。 但无论采用哪种方法、都会出现大电流尖峰。  

    从数据表中的公式1中可以看出:ILIM = 2500/RLIM = 2.5A -这将断开内部导通 FET。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师