请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2376 尊敬的先生或女士:
我想询问 ILIM 电阻器功能。
如果由于制造缺陷导致电阻值约为100欧姆、它会对运行有何影响?
它是否会导致电力线短路或只是阻断功能?
提前感谢您的帮助。
此致、
Szabolcs
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生或女士:
我想询问 ILIM 电阻器功能。
如果由于制造缺陷导致电阻值约为100欧姆、它会对运行有何影响?
它是否会导致电力线短路或只是阻断功能?
提前感谢您的帮助。
此致、
Szabolcs
Szabolcs、您好!
ILIM 电阻器设置浪涌阶段的电流限制。 范围为62.5K 至500K。
100欧姆电阻器实际上不会限制浪涌、从而导致电流尖峰。 如果浪涌电流限制过高、PSE 可能会关闭电源-这可能取决于 PSE。 但无论采用哪种方法、都会出现大电流尖峰。
从数据表中的公式1中可以看出:ILIM = 2500/RLIM = 2.5A -这将断开内部导通 FET。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师