您好!
我想使用输入电压为0.7V 的 BQ25504并将其增加到3V、而无需在 Bat 引脚上使用电池。
最初,我使用 BQ25504 EVM 在0.9V 电源和0.2A 最大电流的情况下进行一些测试(因此 PIN_max = 0.2W)。
我刚刚通过输入端的串联电阻和输出端的负载(VSTOR 引脚)连接了电源。
我的问题是:当我在 VSTOR 引脚上施加3k 欧姆的负载时、输出电压在3.1V 时不会保持稳定、它会降至2.4V (使用10k 欧姆的电阻)。 我不知道原因、因为电源可以提供更多的功率。
这是示波器的屏幕截图。 红色的是 Vbat、蓝色的是3k 欧姆的 VSTOR。
您是否知道此问题的来源?
谢谢!