大家好、
我希望在这些条件下使用 TPS92314。
我有三个问题。
输入:85VAC 至230VAC
输出:5Vdc / 1A (最大值)
功率因数:0.7至0.9
----
[第1季度]
我知道 TPS92314是用于 LED 驱动(恒定电流)的器件。
我可以使用 TPS92314实现恒定电压吗?
----
[第2季度]
我找到了“TPS92314_TPS92314A_Calculation 工具__REV1.1_VERSION”。
但是,我无法设置“输出电压=5V。
因为我无法选择合适的“串联 LED 数”和“正常 LED 正向电压”。
如果您有任何工具、请告诉我们其他计算工具吗?
----
[第3季度]
我想知道所有输出电流条件下的功率因数。
您是否有功率因数计算工具?
----
此致、
隐藏