This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92314:关于恒压运行

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92314, TPS92314A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978365/tps92314-about-operation-of-constant-voltage

器件型号:TPS92314

大家好、

 

我希望在这些条件下使用 TPS92314。

我有三个问题。

 

输入:85VAC 至230VAC

输出:5Vdc / 1A (最大值)

功率因数:0.7至0.9

 

----

[第1季度]

我知道 TPS92314是用于 LED 驱动(恒定电流)的器件。

我可以使用 TPS92314实现恒定电压吗?

 ----

 

[第2季度]

我找到了“TPS92314_TPS92314A_Calculation 工具__REV1.1_VERSION”。

但是,我无法设置“输出电压=5V。

因为我无法选择合适的“串联 LED 数”和“正常 LED 正向电压”。

如果您有任何工具、请告诉我们其他计算工具吗?


 

 ----

[第3季度]

我想知道所有输出电流条件下的功率因数。

您是否有功率因数计算工具?

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

      由于带宽和不同的设计考虑、我们不建议将恒定电流源用作恒定电压调节器件。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San、

     

    感谢您的回答。

    如果您有任何推荐的器件、请告知我们。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

       由于我不是恒压稳压器器件的专家、因此您可以从以下产品链接中找到合适的选择:

       

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San、

    感谢您的回答。

    此致、

    隐藏