主题中讨论的其他器件:、 BQ25792
新电路板- 10个器件中的9个在未连接电池的情况下工作正常(VSYS = 7.3V)。 1器件报告 VSYS_SHORT。 禁用充电、清除 EN_HIZ 并重复故障。
VSYS 未短接、可通过< 10mA 的外部电源提升至7.5V。 VSYS 总电容为50uF。
输入为12V。 电池未连接。
我还应该检查什么?
寄存器...
0000:12
0001:03
0002:48
0003:00
0004:C8
0005:6C
0006:01
0007:2C
0008:01
0009:05
000a:63
000b:00
000C:直流
000D:4B
000E:3D
000f:86
0010:00
0011:40
0012:00
0013:21
0014:16
0015:AA
0016:C0
0017:7A
0018:54
0019:00
001A:32
001b:0f
001C:0A
001D:00
001E:00
001F:10.
0020:00
0021:00
0022:80
0023:00
0024:10
0025:01
0026:00
0027:80