This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:错误 VSYS_SHORT 故障。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790EVM, BQ25790, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977124/bq25790-false-vsys_short-fault

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件:、 BQ25792

新电路板- 10个器件中的9个在未连接电池的情况下工作正常(VSYS = 7.3V)。 1器件报告 VSYS_SHORT。 禁用充电、清除 EN_HIZ 并重复故障。

VSYS 未短接、可通过< 10mA 的外部电源提升至7.5V。 VSYS 总电容为50uF。

输入为12V。 电池未连接。

我还应该检查什么?

寄存器...

0000:12
0001:03
0002:48
0003:00
0004:C8
0005:6C
0006:01
0007:2C
0008:01
0009:05
000a:63
000b:00
000C:直流
000D:4B
000E:3D
000f:86
0010:00
0011:40
0012:00
0013:21
0014:16
0015:AA
0016:C0
0017:7A
0018:54
0019:00
001A:32
001b:0f
001C:0A
001D:00
001E:00
001F:10.
0020:00
0021:00
0022:80
0023:00
0024:10
0025:01
0026:00
0027:80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在原理图上、我看到 SYS 和 PMID 上的电容器滤波电容器为0.47uF。  建议值为0.1uF、因为我们发现高频开关噪声可能会导致 SYS 短路等异常运行。  这些0.47uF 电容器以及 SYS 和 PMID 上的其余电容器在您的电路板上是如何布局的?  在 EVM 上、0.1uF 电容器必须尽可能靠近 SYS、PMID 和 GND 引脚。  BQ25790EVM 用户指南显示了我们建议的电路板布局。  

    您还将 ILIM_HIZ 连接到 REGN。  我无法在数据表中找到它所说的允许位置。  您的寄存器报告 IINDPM = 3A、因此这显然没有问题。

    您的故障寄存器报告 IINDPM 处于活动状态以及 VSYS 短路故障。  为了使 IINDPM 处于激活状态、SYS 上的负载在某个点上必须非常高、并且可以只是 SYS 上的放电电容器。

    此外、请注意、在 TS 引脚接地的情况下、除非通过 I2C 寄存器禁用 TS 功能、否则充电器将无法为电池充电。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、Jeff。 我随附了布局视图。 0.47uF 电容器用蓝色圆圈标出。

    TS 有意接地-我希望在微控制器运行之前阻止在启动时充电、因此它在准备就绪时设置 IGNORE_TS 位。

    我将尝试更改0.47uF 电容器。 我不记得为什么使用该值。

    ILIM_HIZ 仅出于布局原因连接到 REGN。 我不使用微通孔、因此某些引脚无法访问。 我确实验证了它在评估板上是否正常工作、并且我不需要引脚功能、因为微控制器始终设置为充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了0.47uF、但没有效果。

    我连接了一个电池并启用了充电。 CHG_STAT = 3 (快速充电)、但转换器未切换。

    进行充电时、它会进行充电、但不会进行充电。

    0000:12
    0001:03
    0002:48
    0003:01
    0004:抄送
    0005:38
    0006:01
    0007:2C
    0008:01
    0009:05
    000a:63
    000b:00
    000C:直流
    000D:4B
    000E:3D
    000f:A2
    0010:00
    0011:40
    0012:00
    0013:21
    0014:16
    0015:AA
    0016:C0
    0017:7A
    0018:55
    0019:01
    001A:2C
    001b:0f
    001C:6A
    001D:01
    001E:00
    001F:00
    0020:00
    0021:00
    0022:00
    0023:00
    0024:00
    0025:00
    0026:00
    0027:00
    0028:00
    0029:00
    002A:00
    002B:00
    002C:00
    002D:00
    002E:B8.
    002F:00
    0030:00
    0031:00
    0032:01
    0033:00
    0034:00
    0035:31
    0036:83
    0037:31
    0038:91
    0039:31
    003A:9F
    003B:1B
    003c:4f
    003D:1B
    003e:44
    003F:00
    0040:00
    0041:00
    0042:2A
    0043:0D
    0044:93
    0045:0D
    0046:92
    0047:00
    0048:01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在电路板背面的 BQ 器件正下方添加了一个从 VSYS 到 GND 的0.1uF 电容。 这也没有什么不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    0.1uF 电容器离 IC 太远、无法滤除高频开关噪声。  因此、我无法排除该布局是个问题。  此外、我们测试的唯一布局是 BQ25790EVM 布局、其中 SYS 和 PMID 电容器尽可能靠近 IC。

    充电 SYS_SHORT 特性说明如下:

    当 SYS 电压降至2.2V 以下时、充电器会立即进入 PFM 运行、以将输出电流限制在大约1A 或更低(无论 DIS_VSYS_SHORT 位设置如何)。 如果通过设置 DIS_VSYS_SHORT = 0来启用 SYS SHORT 的断续模式、则当 SYS 电压降至2.2V 以下超过10ms 时、充电器将关断。 等待500ms 后、充电器尝试重新启动转换器。 转换器运行10ms 后、如果 SYS 电压仍然低于2.2V、充电器会在另一个500ms 内关断转换器、并重复该周期。 从第一次短路检测开始90秒后、如果转换器关断7次、则充电器会通过将 EN_HIZ 位设置为1来锁存转换器。 如果 VSYS_SHORT 掩码为低电平、器件还会发出 INT 脉冲以提醒主机、则会设置 VSYS_SHORT _FLAG 故障寄存器。 当 EN_HIZ 位设置为0时、会清除闭锁。 如果主机清除闭锁时系统电压仍低于2.2V、则充电器会再次进入间断保护。 如果通过设置 DIS_VSYS_SHORT = 1禁用了系统短路的断续模式、则当 SYS 电压低于2.2V 时、转换器继续以强制 PFM 模式运行。10ms 抗尖峰脉冲时间后、会发出 INT 脉冲以在 VSYS_SHORT 掩码为低电平时向主机发出警报、 VSYS_SHORT _STAT 和 VSYS_SHORT _FLAG 故障寄存器被置位。

    您是否确定输入电流限制设置和输入功率对于 SYS 启动时的负载足够高(请记住、放电电容器看起来像 GND 短路)?  如果您认为示波器图会有所帮助、我可以查看示波器图。  如果可能、我需要查看 VBUS、IBUS、SYS 和 ISYS。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、VSYS_SHORT 不是查看电流、而是仅查看 VSYS 上的电压?

    我将一个外部6V 电源连接到 VSYS、给 VBUS 加电、然后移除了6V 电源。 在本例中、它仍然报告 VSYS_SHORT。

    随附一些示波器照片-抱歉我只有2个频道! 在所有照片中、VBUS 都是红色的。 我标记了黄色。

    SW1 FET 看起来没有完全导通、因为它无法获得高于几伏的 SW1、即使我使用外部电源将 VSYS 保持在6V。 这是否是自举问题?

    VBUS + PMID:

    VBUS + SW1:

    VBUS + BTST1:

    VBUS + REGN:

    VBUS + VSYS:

    VBUS + SW1 (VSYS 最初保持在6V、然后在中移除了大约3秒的外部电源):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    BTSTx 应约为 SWX + REGN。  因此、只有此电路板、BTST 有问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与良好的电路相比、我认为 BTST 没有问题。 BTST1和 SW1在开关开始时与不良电路看起来相同。 初始800ms 左右后、正常电路开始切换、但不正确电路开始切换。 VSYS 在开关启动之前不会超过1V 左右、因此看起来不像 VSYS_SHORT 早能被检测到。 问题似乎是不良 BQ 永远不会切换。 即使始终连接电池并打开 VSYS、它也不会切换为充电、即使它表示正在充电。

    VBUS + BTST1 (良好)

    VBUS + SW1 (正常)

    VBUS + VSYS (良好)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    有缺陷的主板发生7次故障、然后关闭。  是否可能存在电路板焊接问题?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    您之前发布的内容。 "如果转换器关断7次、充电器将锁存转换器"、因此预计会有7个周期。

    但转换器根本不会打开。 BQ 和 BQ 都在启动时将 SW1驱动至~1.5V、持续时间为800毫秒。 然后、良好的 BQ 开始开关、而不良的 BQ 仅关闭- SW1上没有单个开关脉冲。

    由于 VSYS 从未超过2.2V、因此它认为它短路。 但它没有升高、因为开关从未启动。 因此、它是错误的短路检测。

    您的关键问题是、什么会导致开关永远无法运行、即使状态寄存器说它应该是这样(就像我连接电池时、VSYS 正常、BQ 说它正在快速充电)?

    至于焊料问题、我检查了所有相关引脚之间的电阻和二极管压降、它们都与工作充电器上的电阻和二极管压降相似。 因此绝对没有短路。 由于有5个球并联、因此很难在电源引脚上实现开路、但可能有一些单球引脚开路。 如果引脚断开、是否有会导致此行为的引脚?

    感谢您的帮助! 你迫使我看所有东西、这很好。

    Jim

    编辑:我应该添加一个板上有2个相同的充电器。 到目前为止、我只制作了5块电路板、其中有10个充电器、只有这个电路板无法正常工作。 因此、我将比较同一电路板上的好充电器和坏充电器。 本产品是医疗设备、我们有冗余电池、每个电池都有自己的充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如前所述、可能是开关噪声尖峰未通过电容器的放置进行滤波。  我们最初发现类似的故障、直到我们将0.1uF 电容器放置在尽可能靠近 EVM IC 的 SYS 和 PMID 上。

    您能否从焊锡蚀刻中进行刮擦并将这些0.1uF 电容器移至更靠近 IC 的位置?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶部没有任何 GND。 我在 VSYS 的芯片正下方的底部添加了一个0.1 CAP。 我可以为 PMID 添加另一个并尝试、但在没有发生开关时仍会出现开关噪声问题、这似乎很奇怪。

    在移动电容器之前、您能否确认您看到了相同的行为(即开关从未启动)? 或者、它是否仅在开关启动后才看到 VSYS 短路情况?

    编辑:实际上、GND 可在评估板电容器所在芯片的顶层进行访问。 我将尝试在这里添加电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我不记得我们在没有0.1uF 电容器的情况下看到的确切故障。  我只是知道、如果器件未安装在靠近芯片的位置、器件将无法正常工作。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我在 IC 旁边的 VSYS 和 PMID 上添加了0.1个电容器。 我几乎肯定它在我第一次通电时可以正常工作、但现在它又恢复了失败。 SW1波形看起来与以前完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我有用于 BQ25790和 BQ25792的评估板。 我看到您使790电路板上的电容路径比792电路板上的电容路径短得多(~10mm)。 792评估板是否存在问题? 我将在下一版式修订版中移动这些电容器、我想知道您的两种版式之间的比较情况。

    790布局当然是理想的、但我想知道我需要与之接近多少。 我将 SW1和 SW2路径保留在顶层、这些路径必须地下才能复制790个电容器位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    上面790布局图是正确的。  这是最终的电路板布局。  当我们第一次返回硅时、我们没有安装0.1uF 电容器、并且看到了各种错误故障。

    上面的792布局是预发布 EVM。  即使在该 EVM 上、为了防止出现错误故障、我也必须将2个0.1uF 电容器翻转180度、并在中间接地引脚下拉一根小线。  在最新的 EVM 用户指南中在线更新的最终 EVM 布局与以下所示不同:

      

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我认为我添加的电容器非常接近该布局。 理想情况下、我将在下一个布局中执行该操作。

    但10个中有9个正常工作、坏的仍然不能与添加的电容器一起工作、所以我仍然怀疑这是问题所在。

    您是否能够找到任何有关开关从未开始的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    完全停止转换器开关的唯一故障是 SYS OVP 和 BAT OVP。  ILIM_HIZ 拉低或设置过低、或者 IINDPM 寄存器设置过低、或者 VACx 下降到低于 VINDPM 的输入电压也会停止完全开关、但即使这样、您也应该看到脉冲以保持 BTSTx 电容器充电。   由于您的寄存器未报告任何故障、除了 SYS SHORT、我们可以尝试通过芯片进行调试。  请记住、读取故障寄存器后清除、因此您需要在上电后以及最后一次重试7个脉冲之前进行读取。  

    首先、我们可以比较坏板和坏板的直流电压 REGN 和 BTSTx。   

    在您施加电源时、芯片在关断前会消耗多少电流? 如果您将不良充电器置于 HiZ 模式、它的电流是如何拉的?  您能否将这两个板与其他一个好板进行比较?

    BTW、正如我之前提到的、我认为 ILIM 不应直接上拉至 REGN。  当您更改电路板时、我建议使用推荐的电阻分压器。  我将检查设计以确认是否可以将 REGN 连接到 ILIM_HIZ。  如果是这样、您稍后会填充0欧姆电阻器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我将很快执行您建议的测量。 很高兴您提到过在7个周期开始之前读取寄存器。 我还没有这样做。

    我最初为792做了布局、因为 QFN 更易于使用。 当时是订购电路板的时候、没有792可用、所以我换了790。 我担心792可能不会持续、但现在我看到了很多库存和790年代的库存。 BGA 的散热效果更好、实际上我的电路板上的运行温度比评估板上的运行温度更低、因为我需要使用更多的层。

    ILIM_HIZ 至 REGN 仅用于布局。 我可以在新布局中将其与 REGN 分离、只要它仍然连接到 D+/D-、我认为这应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REGN = 5.015、充电器不良、充电器正常。 非常稳定。

    BTSTx = 5.0在不良充电器上、因为它不会泵回、而在正常充电器上为8.5-8.7。

    这是 VBUS 开启后立即发生的寄存器转储-在该开启时间的前800毫秒内。

    VSYS_SHORT 从开始标记。 寄存器0x20设置了两个 VAC OVP 标志。

    0000:12
    0001:03
    0002:48
    0003:00
    0004:C8
    0005:70
    0006:01
    0007:2C
    0008:C3
    0009:05
    000a:63
    000b:00
    000C:直流
    000D:4B
    000E:3D
    000f:A2
    0010:B5
    0011:40
    0012:00
    0013:21
    0014:16
    0015:AA
    0016:C0
    0017:7A
    0018:54
    0019:01
    001A:2C
    001b:2F
    001C:0A
    001D:00
    001E:00
    001F:10.
    0020:03
    0021:00
    0022:AF
    0023:12.
    0024:50
    0025:11
    0026:03
    0027:80
    0028:00
    0029:00
    002A:00
    002B:00
    002C:00
    002D:00
    002E:30
    002F:00
    0030:00
    0031:00
    0032:00
    0033:00
    0034:00
    0035:31
    0036:22
    0037:00
    0038:00
    0039:00
    003A:00
    003B:00
    003c:00
    003D:00
    003E:00
    003F:00
    0040:00
    0041:00
    0042:00
    0043:00
    0044:00
    0045:00
    0046:00
    0047:00
    0048:01

    下面的电流迹线用于两个充电器、因为我无法分离它们的 VBUS 输入。 布线为40mA/div (10 Ω 串联 R)。 系统负载增加5秒。 此时、总输入电流~20mA。 电路板之间的差异非常小。

    充电器损坏+充电器正常:

    两款优质充电器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您对 VAC_VOP 的评论提醒我、790的默认 VAC_OVP 为7V、而792为20V。  如果 VBUS 处有任何达到7V 的振铃、转换器将关闭。  这是您的问题吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我的 VBUS 通常为12V。 我要做的第一件事是零 VAC_OVP。 但这仅在 BQ 关闭后发生。

    似乎类似于 catch-22、如果微控制器必须在通电之前更改该 OVP。

    编辑:也... 在我设置 VAC_OVP 后、10个充电器中有9个在12V 下工作、但1个无法恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    BQ25790 VAC_OVP 应手机制造商的主要客户的要求降至7V。  在手机中、充电从5V 适配器开始、但可以协商更高的电压。

    如果您尝试使用5V 电源、坏电路板是否正常工作?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 我尝试从0缓慢地将 VBUS 上电、但它从未开始切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我不确定从这里到哪里去。  我们可以继续查看静态 电流值、以查看 IC 是否损坏。  如果我有 IC、我会将其从电路板上移除、重新焊球并安装在已知工作的电路板上、例如 EVM 上、以便查看 IC 或电路板是否出现问题。  或者从工作板获取正常工作的 IC、然后安装到故障板上。  由于采用 WCSP 封装、您可能无法轻松、经济地做到这一点。  但是、您可以移除发生故障的电路板 IC 并安装另一个 IC。  我们欢迎您提交故障 IC 作为退货、但退货流程并不快。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。

    我将继续打开该选项。 当然、我们的 CM 可以替换该器件、我会要求它们首先使用 X 射线检查焊料。 我将要再打开20块电路板的组装、因此在几周内、我将有更多的人需要进行测试、然后我可以执行返回流程。

    对于下一个版本的电路板、我需要在790和792之间做出决定。 我要更改的唯一原因是我可以访问 QFN 上的所有引脚、以便根据数据表将它们全部连接起来、并在出现问题时验证焊料。

    我认为 WCSP 的热性能更好、但数据表的热性能数据并未显示出这一点。 很难看出 QFN 上的小焊盘如何与 WCSP 的多个焊球相匹配。 你对这个问题有什么意见吗?

    我们可以关闭该主题、但我不能说我的问题已经解决。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    QFN 封装是一种新封装、其热性能比以前的版本好。  WCSP 的热性能仍然稍微好一点 、但不会太高。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果我们决定退回器件、步骤是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这取决于您在哪里购买 IC。  如果您通过经销商、则必须通过经销商进行退货。 如果您是直接从 TI 购买的、请按照以下链接中的说明进行操作:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我直接从 TI 购买了它们。

    我将把这个标记为"已解决"。 感谢您的所有帮助、Jeff。