This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852SDWEVM-017:查询此驱动器板与 SiC 电源模块的集成情况

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852SDWEVM-017, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973553/iso5852sdwevm-017-query-on-integration-of-this-driver-board-with-sic-power-modules

器件型号:ISO5852SDWEVM-017
主题中讨论的其他器件: UCC21750

大家好、 我有以下有关半桥 SiC 评估板的查询:您是否提供可与此驱动器评估模块(ISO5852SDWEVM-017)集成的电源模块板(额定功率为3-4 kW、电压约为1kV -SiC MOSFET)?

我期望以下功能:

保护电路和散热器、以供持续使用

2.提供电流和电压测量

提供使用外部 SiC 肖特基二极管与 SiC MOSFET 并联/就地(因为与 SiC MOSFET 体二极管相比、它具有较低的正向压降)

此外、对功率或电压电平和开关频率是否有任何限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kavita、 我们不在 TI 制造电源模块。 如果您进行快速的 Web 搜索、您应该能够找到一个具有所需规格的网络。 祝您的项目顺利!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Don。 因此、我假设我可以根据我的规格将此驱动器与任何电源模块集成、而不管制造商是什么。 您是否提供了有关如何将其与电源模块集成的手册? 在实际 SiC MOSFET 与该驱动器连接时、是否有任何测试结果? 在数据表中、假设使用等效电容器、则给出了测试波形。

    请帮我解决与电源模块和其他所需配件的集成部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavita、

    是的、它应该能够驱动市场上的大多数模块。 如果您需要更多电流、请查看我们的 UCC21750系列器件-它们提供+/-10A 电流能力。

    我们没有关于 ISO5852驱动 SiC 的任何数据。

    您可能需要查看以下文档:

    www.ti.com/.../slua963a.pdf