请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5852SDWEVM-017 主题中讨论的其他器件: UCC21750
大家好、 我有以下有关半桥 SiC 评估板的查询:您是否提供可与此驱动器评估模块(ISO5852SDWEVM-017)集成的电源模块板(额定功率为3-4 kW、电压约为1kV -SiC MOSFET)?
我期望以下功能:
保护电路和散热器、以供持续使用
2.提供电流和电压测量
提供使用外部 SiC 肖特基二极管与 SiC MOSFET 并联/就地(因为与 SiC MOSFET 体二极管相比、它具有较低的正向压降)
此外、对功率或电压电平和开关频率是否有任何限制?