Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, PMP40379, PFCLLCSREVM034
主题中讨论的其他器件: PMP40379、 PFCLLCSREVM034
大家好、
在某些情况下、我的客户对 UCC256403的调节能力有疑问。
以上是 LLC 半桥原理图的截图。 反馈环路设置为监控+12V。
问题是、如果将+12V 输出加载到10A、而-12V 是空载、-12V 输出是否可以保持在+/-3%范围内? 反之亦然、如果-12V 是负载电压、+12V 是空载电压、那么+12V 输出是否可以保持稳定?
感谢你的帮助!
最棒的
奥斯汀·艾伦