This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:LLC 半桥的空载-12V 输出是否可以保持在调节范围内?

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, PMP40379, PFCLLCSREVM034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971288/ucc256403-could-an-unloaded--12v-output-of-llc-half-bridge-stay-within-regulation

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: PMP40379PFCLLCSREVM034

大家好、

在某些情况下、我的客户对 UCC256403的调节能力有疑问。

以上是 LLC 半桥原理图的截图。 反馈环路设置为监控+12V。  

问题是、如果将+12V 输出加载到10A、而-12V 是空载、-12V 输出是否可以保持在+/-3%范围内? 反之亦然、如果-12V 是负载电压、+12V 是空载电压、那么+12V 输出是否可以保持稳定?

感谢你的帮助!

最棒的

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    负电源轨是否还需要支持高达10A 的负载?

    您还能分享一下什么是应用吗? 我们之前针对180°异相音频负载所做的工作是将反馈电路参考到负电源轨、并将 FB 电阻分压器顶部连接到正电源轨。 PMP40379就是其中的一个示例。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin 和 Ben

    这是 Van do。 我在 SIMPLis 中具有与 TI 模型类似的主 LLC 控制、我添加了次级绕组以获得-12VDC 输出、我想知道-12V 负载从0到3A 的调节效果如何、而控制器+12VDC 输出能够实现高达10A 的负载? 请提供建议。 我认为在-5V/8A 范围内添加另一个绕组也是如此

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Van do、

    根据次级绕组耦合的紧密程度、我在负载上的非稳压-12V 输出的初始估计值为+/-10%。 请注意、该估算值并非 UCC25640x 所独有、您将在此处看到任何 LLC 的类似稳压性能。  

    是否需要将输出轨相互隔离? 如果+/-3%是绝对必需的、则可能有必要使用+12V 电源轨作为输入来执行反激式或反相降压/升压、以实现负输出。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在查看 应用手册和用于 ucc256403的 EM、我看不到变压器输入电流的启动波形。 您能否共享该波形、或者您是否在我尚未到达的某个位置拥有该波形?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Van do、

    在启动过程中、我似乎没有方便的谐振电流波形。 请给我几天时间来捕获波形并与您分享。

    您是否还可以确认您想要此波形的 EVM?  

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubx3b/sluubx3b.pdf

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuc46/sluuc46.pdf?ts=1611097178290

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您捕获 PFCLLCSREVM034变压器电流的启动波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Van。 给 Ben 几天时间为您收集该波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否知道为什么我的 LLC ucc256403保持在启动模式(更像振幅上升)、Vout 从不上升、SS 尝试上升到特定水平然后下降?

    条件:VIN 250V 或更高、100mA 负载

    LR=82uHm LM=400um、Cr =15nF、同时连接到 VIN 和 PGND

    VCR 电容器顶部= 68pF、电容下限为2200pF 或9400pf

    ISNS 和 SS 引脚配置、与您的 TI 评估板相同

    请告诉我

    Van Do

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Van do、

    转换器是否尝试每1秒重新启动一次? 这表示这可能是 OCP 或 OVP 跳闸并导致故障。 您的电路板上有多少输出电容? 与 EVM 板相比、这可能会为谐振电流提供不同的启动配置文件。  

    我建议首先确定这是 OCP 还是 OVP。 您可以尝试取消对顶部 BW 电阻器的配置、并查看转换器是否能够启动。 如果是、则问题可能是 BW 分频器设置需要更大的裕度。 如果转换器继续难以启动、则表明转换器可能会跳闸 OCP。 为了解决这一问题、我们可以调节 VCR 电容或调节 LL/SS 以使用较小的 Vssinit 或调节 ISNS。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Van do、

    这里是启动进入满负载时的 LLC 谐振电流的波形。 CH1是谐振电流。 CH3是输出电压。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的输入、我们将输入电容器移至电路闭合位置、解决了启动问题。

    再次感谢您发送的启动波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van:

    很高兴听到启动问题已得到解决。 如果您在启动过程中遇到任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    本·洛夫