Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TPS65033
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-TPS65033连接 MSP430F5529LP 时、显示无法连接到 I2C @0x60上的器件 TPS65933X、S2打开时 LED 亮起。 是否有任何错误的连接或我需要更改的其他 cfg?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TPS65033
连接 MSP430F5529LP 时、显示无法连接到 I2C @0x60上的器件 TPS65933X、S2打开时 LED 亮起。 是否有任何错误的连接或我需要更改的其他 cfg?
谢谢你
您好!
请确认以下内容吗?
谢谢、
Gerard
您好!
用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/slvubo3a/slvubo3a.pdf)的第3.4节介绍了脚本编写。
根据屏幕截图、您的脚本出现语法错误、会导致脚本无法正常工作-请注意"function main"处的红色下划线。 在用户指南的第3.4节中、您可以看到语法正确的示例代码块、其中包括括号:"function main (){"
谢谢、
Gerard