This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL_TPS65033X 无法连接到 I2C@0x60上的器件 TPS65033X

Guru**** 2533620 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TPS65033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971875/boostxl_tps65033x-failed-to-connect-to-device-tps65033x-on-i2c-0x60

主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-TPS65033

连接 MSP430F5529LP 时、显示无法连接到 I2C @0x60上的器件 TPS65933X、S2打开时 LED 亮起。 是否有任何错误的连接或我需要更改的其他 cfg?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认以下内容吗?

    • MCU 固件是最新的、方法是在 GUI 中单击 File > Program device -请参阅《BOOSTXL-TPS65033用户指南》的第3.1.3节: https://www.ti.com/lit/ug/slvubo3a/slvubo3a.pdf 
    • 器件方向-引脚1应位于 BoosterPack 的左下角
    • J1 (VSYS)、J5 (降压1 IN)、J12 (VIO)均已组装
    • S1 (SEQ)设置为 ON (开)
    • VSYS ~= 5V
    • VIO ~= 3.3V

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    现在还可以。 但我还有另一个问题、当我尝试通过脚本对 IC 进行编程时、它始终失败、请参阅下图:如果我想通过脚本对 IC 进行编程、我该怎么做、您是否有用户指南? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/slvubo3a/slvubo3a.pdf)的第3.4节介绍了脚本编写。

    根据屏幕截图、您的脚本出现语法错误、会导致脚本无法正常工作-请注意"function main"处的红色下划线。 在用户指南的第3.4节中、您可以看到语法正确的示例代码块、其中包括括号:"function main (){"

    谢谢、

    Gerard