This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:LM3671MF-1.8/NOPB 输出缺陷

Guru**** 1272430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975569/lm3671-lm3671mf-1-8-nopb-output-defect

器件型号:LM3671

您好!

在下面的电路中、它取代了 LM3671MF-1.8来代替现有的 SC189、并在功能测试期间发生。

[缺陷症状]
在测试过程中、通过将其安装在上述电路的 U16的位置来接通电源时、输出降低至0.8V 或更低。
复位后、它不会自动恢复并返回正常输出(1.8V)。

之后不再出现不良症状。

[条件]
输入电压:直流5V
输出电压:直流1.8V
输出电流:约70mA (仅用于存储器电源)

此缺陷的原因是什么?

为了将其用作替换产品、它旨在准确确定故障症状的原因。
好好照顾我。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    对迟交的答复表示歉意。

    加电后、输出电压(1.8V)降至0.8V 或更低。 只有在复位电源电压后、它才会恢复到其标称值(1.8V)。 我的理解是否正确?

    我需要其他信息来更好地理解问题。

    1.当电压降至0.8V 时,您能否共享波形(VIN、Vout、电感器电流)?

    2.当您使用新器件进行更改时、Vout 是否仍然下降0.8V 或更低?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel

    您的理解是正确的。

    1. 1次后未出现缺陷。

    2.更换新零件时,不会出现相同的缺陷。

    是否存在因一次性缺陷而出现相同症状的情况?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    感谢您的更新。

    我没有遇到输出电压未调节到其目标电平的情况。 您是否将"坏"器件放置在良好的电路板上、并检查问题是否仍然存在? 如果是、我建议将器件发送给您当地的 TI 团队进行故障分析。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    您是否发送了"错误"器件进行故障分析?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    只是一个软提醒。

    您是否在 TI 发送了"坏"器件进行故障分析?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel

    如前所述、在一个事件后没有出现不良症状。

    客户尚未收到对缺陷产品进行分析的请求、因此我们无法发送。

    我们会在询问客户后再次回复。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    注意到。 我将在此期间关闭此线程。 您可以通过添加注释重新打开它。


    我希望这对您来说还可以。

    此致、

    Excel