您好!
我的客户已使用 TPS51116很长时间。
它最近在数据表中发现了一个变化点。
在 应用原理图中、连接到 CS 引脚的电阻器值已更改。
我能不能知道为什么它改变了?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、SY、
您能否提供客户原理图并展示 S3/S5是如何成为控制器? 从上面的波形可以看出、只要 VIN 上升、电源轨就会加电。 此外、为什么出现问题时 VIN 会下降?
2018年数据表更新为新格式、我们需要提供完整的设计示例。 在本例中、使用了 TPS51116 EVM 设计示例、其中使用了电阻器感应。
在任何情况下、如果 RDSon SENSE 配置正确、它仍应正常工作。
此致、
Weidong
您好!
创建之前的波形是为了显示 Vout 输出是奇怪的。
当5k Ω 电阻连接到 CS 引脚时、VOUT 输出偶尔不工作。
如果仅将 CS 输入电阻从5.11K 替换为7.15K、则其工作正常。
这种现象在低温下发生的频率比在室温下发生的频率高。
插入的波形仅测量 Vout 波形。
正常
异常
直流/直流支持电阻感测和 RDSon 感测。 是否有办法知道哪种模式在这两种模式下运行?
您是否曾遇到过这样的情况?
我的客户不愿意向 E2E 打开原理图、但需要回顾一下。
您可以查看原理图吗?
此致
您好、SY、
CS 引脚上的电阻器设置电流限制。 从您显示的波形来看、有时电流会受到限制、Vout 无法达到所需的值。 可能有几个原因:
Rdson 变化。 由于使用 RDSon 感应、并且 RDSon 通常在器件之间具有较宽的容差、因此某些电路板在其他电路板上不显示电流也不足为奇。 当然、它取决于负载电流。 此应用中的最大负载电流是多少?它们使用的是哪个 MOSFET?
2.零件间的电流限制阈值变化。 从数据表中、您可以看到 OCL 电压也有一定的容差、并且可能因器件而异。
我会向您发送一个朋友请求、以便您可以向我发送您的电子邮件地址、我们可以查看原理图。
此致、
Weidong