This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:TPS51116的修订历史记录

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970620/tps51116-revision-history-of-tps51116

器件型号:TPS51116

您好!  

我的客户已使用 TPS51116很长时间。

它最近在数据表中发现了一个变化点。

在 应用原理图中、连接到 CS 引脚的电阻器值已更改。

我能不能知道为什么它改变了?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    在2018数据表中、使用了感应电阻器而不是2009数据表中使用的 RDSon 感应、这就是 CS 电阻不同的原因。  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么使用感应电阻器而不是 RDSon 感应?

    我的客户参考2009数据表中的应用原理图设计了原理图。  

    它制作了10个定制板、两个板没有输出电压。

    当电阻值从5.1K 更改为7.15K 时、它正常工作。

    波形下方是 TPS51116输出。 黄色是输出、绿色是输入。  

    红色是异常输出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    您能否提供客户原理图并展示 S3/S5是如何成为控制器? 从上面的波形可以看出、只要 VIN 上升、电源轨就会加电。 此外、为什么出现问题时 VIN 会下降?

    2018年数据表更新为新格式、我们需要提供完整的设计示例。 在本例中、使用了 TPS51116 EVM 设计示例、其中使用了电阻器感应。  

    在任何情况下、如果 RDSon SENSE 配置正确、它仍应正常工作。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    创建之前的波形是为了显示 Vout 输出是奇怪的。

    当5k Ω 电阻连接到 CS 引脚时、VOUT 输出偶尔不工作。

    如果仅将 CS 输入电阻从5.11K 替换为7.15K、则其工作正常。

    这种现象在低温下发生的频率比在室温下发生的频率高。

    插入的波形仅测量 Vout 波形。

    正常  

    异常

    直流/直流支持电阻感测和 RDSon 感测。 是否有办法知道哪种模式在这两种模式下运行?

    您是否曾遇到过这样的情况?

    我的客户不愿意向 E2E 打开原理图、但需要回顾一下。

    您可以查看原理图吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    CS 引脚上的电阻器设置电流限制。 从您显示的波形来看、有时电流会受到限制、Vout 无法达到所需的值。 可能有几个原因:

    Rdson 变化。 由于使用 RDSon 感应、并且 RDSon 通常在器件之间具有较宽的容差、因此某些电路板在其他电路板上不显示电流也不足为奇。 当然、它取决于负载电流。 此应用中的最大负载电流是多少?它们使用的是哪个 MOSFET?

    2.零件间的电流限制阈值变化。 从数据表中、您可以看到 OCL 电压也有一定的容差、并且可能因器件而异。  

    我会向您发送一个朋友请求、以便您可以向我发送您的电子邮件地址、我们可以查看原理图。

    此致、

    Weidong