This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62746:此降压转换器(或类似降压转换器)的3.3V 版本

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62746, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978411/tps62746-3-3v-version-of-this-buck-converter-or-a-similar-buck-converter

器件型号:TPS62746
主题中讨论的其他器件: TPS62840

器件选择器网站 有一点不清楚、因为它指出该降压转换器的最大输出电压为3.3伏、但在查看数据表时、它实际上仅可选择为1.2或1.8V。 那么、该 IC 是否有3.3V 输出?
我正在寻找以下内容:

  • 3.3V 输出电压
  • 2.6-5.5V 输入电压
  • 输出电流最大值为300mA (100mA 至200mA 之间也没关系)
  • Iq 典型值< 1uA
  • 将 Vin 连接到输出引脚的使能引脚、可用于测量带分压器的 ADC 上的电池电压、但仅在使能引脚打开时。  

 TPS62746只提供1.8或1.2V 输出、除此之外、它满足所有要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dolf、

    感谢您的提问。

    您是对的、正如数据表所述、TPS62746只能提供1.2V 和1.8V 输出。

    遗憾的是、我不知道我们目录中任何符合您所有规格的器件(尤其是 VINSW 引脚)。


    TPS62840是一款高效降压转换器、具有典型值为60nA 的超低工作静态电流、经优化可延长电池寿命。 但它缺少 VINSW 功能。 请参阅其数据表:

    您是否可以考虑任何其他元件(例如外部 P-MOSFET)来实现附加功能?

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确实可以做到这一点、但此时 TPS6284x 绝对不是唯一的选择、并且需要单独的 P 沟道 MOSFET 是一个很大的缺点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dolf、

    是的、我明白您的观点。

    很抱歉、我无法为您提供更多帮助。

    再次感谢您的提问、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。