请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 您好的支持团队。
我收到了客户的一些询问。
问题1. 我们认为可以通过将 CAOB 连接到 GND 来停止 B 相的运行。
这种方法是否有问题?
问题2. 关于上面的 Q1、是否可以直接连接到 GND?
问题3. 是否有任何其他方法使 UCC28070在单相下运行?
感谢您提供一些信息。
如果您有任何疑问、请告诉我。
感谢您的合作。
此致、
千兆