This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:如何单相运行

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973018/ucc28070-how-to-operate-with-single-phase

器件型号:UCC28070

您好的支持团队。

我收到了客户的一些询问。

问题1.  我们认为可以通过将 CAOB 连接到 GND 来停止 B 相的运行。

这种方法是否有问题?

问题2. 关于上面的 Q1、是否可以直接连接到 GND?

问题3.  是否有任何其他方法使 UCC28070在单相下运行?

感谢您提供一些信息。
如果您有任何疑问、请告诉我。

感谢您的合作。

此致、
千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    单相位的 CAOB 接地应正常。

    使用单相的另一种方法是将 GDB 接地、一些客户将此方法用于单相。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    感谢你的答复。

    您认为哪一种情况更好地将 CAOB 或 GDB 连接到 GND?   

    您能告诉我为什么会更好?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    因为我心目中的两种方法是相同的、所以我认为这两者之间没有什么不同。

    我建议您可以鼓励客户尝试比较 EVM 上或实际项目中的两种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    感谢您的建议。

    好的、我明白了。

    此致、

    千兆