Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq77PL900 您好!
我已经完成了将 bq77PL900用作具有6S 锂离子电池的 BMS 的基本原理图。 我省略了一些元件、因为尺寸对该板很重要、但我不知道我是否有问题。
那么、您能否查看原理图以了解一切是否正常?
此致!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
据报告、输入对损坏很敏感、因此建议使用 VCX 上的差分输入电容器。
建议 VIOUT 和 VCOUT 使用最小值为0.1uF 的电容器
VREG1和 VREG2串联、VREG1应该有一个电容器、即使在外部不使用5V 电压也是如此。
由于您没有预充电 FET、因此您不需要 PMS 上的下拉选项。
对于 R16、数据表建议在表7上方使用10k。
FET 很大、如果您不需要并联 FET 进行电流或热设计、则可以很好地节省面积。