This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:查看我的基本原理图

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973066/bq77pl900-review-of-my-basic-schematic

器件型号:bq77PL900

您好!

我已经完成了将 bq77PL900用作具有6S 锂离子电池的 BMS 的基本原理图。 我省略了一些元件、因为尺寸对该板很重要、但我不知道我是否有问题。

那么、您能否查看原理图以了解一切是否正常?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    据报告、输入对损坏很敏感、因此建议使用 VCX 上的差分输入电容器。

    建议 VIOUT 和 VCOUT 使用最小值为0.1uF 的电容器

    VREG1和 VREG2串联、VREG1应该有一个电容器、即使在外部不使用5V 电压也是如此。

    由于您没有预充电 FET、因此您不需要 PMS 上的下拉选项。  

    对于 R16、数据表建议在表7上方使用10k。

     FET 很大、如果您不需要并联 FET 进行电流或热设计、则可以很好地节省面积。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答。 我将添加您所说的推荐电容器。

    是的、FET 很大、但 BMS 所在的位置通风不良。

    此致!