请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25145 主题中讨论的其他器件:CSD18563Q5A
大家好、
客户正在将 LM25145RGY 用于3V3 7A 电源(输入9V-24V)。
原理图。
遗憾的是、它们会在输出电压上看到开关尖峰、请参阅下文。
您对他们有什么建议吗?
遵循数据表中的设计指南。
它们在 DNP 输出电容上测量、无环路。
它们在电路板上的其他组件上测量相同的频率
BR、
Stefan