This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:输出上的尖峰

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978484/lm25145-spikes-on-output

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件:CSD18563Q5A

大家好、

客户正在将 LM25145RGY 用于3V3 7A 电源(输入9V-24V)。

原理图。

遗憾的是、它们会在输出电压上看到开关尖峰、请参阅下文。

您对他们有什么建议吗?
遵循数据表中的设计指南。

它们在 DNP 输出电容上测量、无环路。
它们在电路板上的其他组件上测量相同的频率


BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    基于相对较高的开关频率、CSD18563Q5A 是 FET 的更好选择(Qrr 更低、效率更高)。 以下是有关输出噪声降低的一些注释:

    1. 较安静的 SW 节点电压是有益的、因为一些噪声会跨电感器的等效寄生电容(EPC)传输。 从这个角度来看、选择一个具有高自谐振频率(SRF)的电感器是有帮助的。
    2. 输出电容器应路由回开关级、而在输出端子上放置一个100nF 电容器以进行最终的高频滤波。
    3. 建议在第2层功率级组件正下方使用实心 GND 层--请查看应用手册 snva803以了解功率级 PCB 布局。
    4. 如果已经设计了布局并且 SW 节点被视为有噪声、则额外的步骤包括在低侧 FET 附近的 SW 到 GND 之间添加一个 RC 缓冲器、或包含一个与引导电容器串联的电阻器以减缓高侧 FET 导通。
    5. 添加后置滤波器(铁氧体磁珠和1uF 电容)以衰减高频成分。

    此致、

    Tim