请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22950 大家好、
TPS22950在0V 输入条件下是否具有反向电流阻断功能? 更准确地说、当不存在输入电压且输出从微型 USB 端口看到5V 电压时?
提前感谢!
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.