This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:输入电压= 0V 时的行为

Guru**** 2517600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978396/tps22950-behavior-at-vin-0v

器件型号:TPS22950

大家好、

TPS22950在0V 输入条件下是否具有反向电流阻断功能? 更准确地说、当不存在输入电压且输出从微型 USB 端口看到5V 电压时?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    当输入上有0V 时、RCB 结构通过器件的输出供电。 该器件能够阻断该级中的反向电流。

    当输入悬空时、IN 引脚上没有内部下拉电阻器。 在该状态下、由于 IN 引脚上的电压可见且没有从 OUT 到 IN 的电流路径、可能会触发 RCB、也可能不会触发 RCB。