主题中讨论的其他器件: LM3478
您好!
我在使用 LM3488时遇到了问题。 我在输出上具有该尖峰:
和在 COMP 引脚上:
当出现此尖峰时、我的 Vin 电源下降到~2V 附近。
一些有关我的原理图的信息。 我有一些类型的高压发生器:VIN (8 - 12V)-> 24V (DC DC)-> 50 - 80V (DC LM3488 DAC 控制)->变压器2kV AC。 已固定原理图。
e2e.ti.com/.../_5B00_07_5D00_-_2D00_-High-voltage-Gen.pdf
作为参考、我使用了 TI Webench 设计器。
此致、谢谢。