This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:μ IС 输出问题

Guru**** 1857050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978198/lm3488-issue-with-i-output

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM3478

您好!

我在使用 LM3488时遇到了问题。 我在输出上具有该尖峰:

和在 COMP 引脚上:

当出现此尖峰时、我的 Vin 电源下降到~2V 附近。

一些有关我的原理图的信息。 我有一些类型的高压发生器:VIN (8 - 12V)-> 24V (DC DC)-> 50 - 80V (DC LM3488 DAC 控制)->变压器2kV AC。 已固定原理图。

e2e.ti.com/.../_5B00_07_5D00_-_2D00_-High-voltage-Gen.pdf 

作为参考、我使用了 TI Webench 设计器。

此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    原理图中提到 LM3478。 您使用的是 LM3488还是 LM3478?

    出现此尖峰时会发生什么情况? 负载发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    我尝试了这两种 IC、但在我的应用中、LM3488工作得更好。 我使用的是 LM3488。 尖峰的频率为100~200 Hz、我没有与该频率相关的事件。  

    负载是变压器、初级线圈的开关频率~165KH。  

    此致、

    Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和我之前的版本。 主要问题是、该尖峰会在 输入电源上产生压降。 如果我有12V 输入、当发生尖峰时、它会产生1V 压降。 如果我有8V 输入、则压降为2V。 它不会降至零伏、因为输入端有大的330uF 电容器。 当我尝试对330U 电容器进行去焊时、我立即获得电流保护。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我找到了尖峰的原因。 原因是在 PWM DAC 控制环路中。 有时、PWM 计时器的计数器会增加或减少、这会导致片刻的 PWM 干扰。

    谢谢 TI。