This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:关于功率因数

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TPS92314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977887/ucc28740-about-power-factor

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: TPS92314

大家好、

 

我们正在以下条件下寻找合适的器件/解决方案。

*功率因数请求 vale 为必填项。

 

[我们的条件]

输入:85VAC 至230VAC

输出:5Vdc / 1A (最大值)

功率因数:0.7至0.9

 

您能告诉我们一份合适的器件/解决方案和测试报告吗?

 

顺便说一下、我发现 PMP6740、但条件不同、功率因数低。

我们需要 PMP6740等测试报告来满足我们的条件。

 

PMP6740

https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slvu532/slvu532.pdf

 

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28740没有 PFC 功能。  TPS92314是专为反激式控制器而设计的。  以下链接将使您转至数据表。

    如果您对如何使用 TPS92314有疑问、请在标题中重新发布 TPS92314、以便相应的工程师可以回答您的问题。

    感谢您选择 TI、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢您提供信息。

    我非常感谢你的合作。

     

    此致、

    隐藏