This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22912C:两个输入电压大致相等时提供反向电流保护。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22912C, TPS2116, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978082/tps22912c-rerverse-current-protection-when-both-input-voltages-are-about-equal

器件型号:TPS22912C
主题中讨论的其他器件: TPS2116TPS2121

您好!

我们有2个 TPS22912C 以"Y"方式连接(两个输出短接在一起)。 输入来自2台不同 PC (来自 USB 主机的5V 电压)。 通用输出用于为某些器件供电。 由于有一个全时反向电流保护、我们是否可以使 TPS22912C 保持常开状态以将其用作理想二极管?

查看数据表中的反向电流保护部分、可以看到、在器件关闭之前、反向电流可能很小。 由于 VRCP = 54mV、并且假设源阻抗为1 Ω(3ft USB 电缆至少具有1 Ω)、因此我预计最大反向电流为54mA 对吗?

欢迎提出任何意见。
此致、

Denis Alain、Eng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    用于登记反向电流事件的电压阈值为54mV、但器件在内部测量 IN 引脚上的电压和 OUT 引脚上的电压。

    它没有电源上的电压基准。 这意味着必须在功率 FET 上(在内部)反向下降54mV。  

    假设您以5V 电压运行该器件、则标称 R_on 为60m Ω、这意味着您将在 FET 上施加足够的电压以开始阻断之前看到向上上升0.5A 的反向电流事件。

    如果您的目标是为负载提供备份源? 如果是、您可以使用 TPS2116或 TPS2121等器件。 这些电源多路复用器接受两个输入并根据用户设置的优先级提供一个输出、或者可以设置为始终传递最高电压。 它们提供通道间导通保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    我们的目标是将该器件用作真正的二极管(无 FWD 压降)、以便同时使用2个 PC 的电流。 我知道反向电流可能非常高。 因此、我们将使用它们作为简单的软件。

    此致、

    Denis Alain、Eng