主题中讨论的其他器件: TPS2116、 TPS2121
您好!
我们有2个 TPS22912C 以"Y"方式连接(两个输出短接在一起)。 输入来自2台不同 PC (来自 USB 主机的5V 电压)。 通用输出用于为某些器件供电。 由于有一个全时反向电流保护、我们是否可以使 TPS22912C 保持常开状态以将其用作理想二极管?
查看数据表中的反向电流保护部分、可以看到、在器件关闭之前、反向电流可能很小。 由于 VRCP = 54mV、并且假设源阻抗为1 Ω(3ft USB 电缆至少具有1 Ω)、因此我预计最大反向电流为54mA 对吗?
欢迎提出任何意见。
此致、
Denis Alain、Eng