Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76940, EV2400, BQ76952EVM, BQ76940EVM, BQ78350, BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ76952、 EV2400、 BQ76952EVM、 BQ78350、 BQ34Z100-G1
您好!
我们的客户存在以下问题:
我们在该项目上使用了两个 TI 评估板、我需要有关模块连接的帮助。
1.我们正尝试使用手头的 TI 板构建工作台、其方式如图所示(请参阅随附的文件)。
我们希望将电池连接到 BQ76952、将其用作 AFE、然后将此板连接到 BQ76940 (具有电量监测计芯片)、并使用我们的 EV2400适配器将充电状态信息发送到实验室 PC。 我已经研究了为两个电路板提供的应用手册、尽管我仍然不确定如何在电路板之间实现这种连接。
我们还可以使用图片中的 BQ76952EVM。 这意味着仅适用于 BQ76940EVM、前提是在利用其监测计功能的同时、可以通过 I2C 而不是 SMBus 将其连接到 EV2400。 但我认为 BQ76940EVM 用户指南中提到仅将 SMBus 和 SMBus 用于监测计功能。
因此、第二个问题是、是否可以在使用监测计功能的同时通过 I2C 将 BQ76940EVM 连接到 EV2400
此致、