This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:设计帮助

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76940, EV2400, BQ76952EVM, BQ76940EVM, BQ78350, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978245/bq76940-design-help

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76952EV2400BQ76952EVMBQ78350BQ34Z100-G1

您好!

我们的客户存在以下问题:

我们在该项目上使用了两个 TI 评估板、我需要有关模块连接的帮助。

1.我们正尝试使用手头的 TI 板构建工作台、其方式如图所示(请参阅随附的文件)。

我们希望将电池连接到 BQ76952、将其用作 AFE、然后将此板连接到 BQ76940 (具有电量监测计芯片)、并使用我们的 EV2400适配器将充电状态信息发送到实验室 PC。 我已经研究了为两个电路板提供的应用手册、尽管我仍然不确定如何在电路板之间实现这种连接。

我们还可以使用图片中的 BQ76952EVM。 这意味着仅适用于 BQ76940EVM、前提是在利用其监测计功能的同时、可以通过 I2C 而不是 SMBus 将其连接到 EV2400。 但我认为 BQ76940EVM 用户指南中提到仅将 SMBus 和 SMBus 用于监测计功能。

因此、第二个问题是、是否可以在使用监测计功能的同时通过 I2C 将 BQ76940EVM 连接到 EV2400

此致、

Rolande2e.ti.com/.../TI-Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、
    我是否可以知道您的客户尝试使用2台显示器(BQ76952和 BQ76940)的原因? 我们尚未将 BQ76952EVM 和 BQ76940EVM 连接在一起。 BTW BQ78350电量监测计与 BQ76952显示器不兼容。  他们是否了解了如何将 BQ76952显示器与 BQ34z100-G1测量仪表配合使用?

    根据 BQ76940EVM 用户指南、 建议使用 EV2400接口。