请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER 主题中讨论的其他器件:TPS56339
您好!
借助这些电路参数、我们将通过 TPS56339实现开关频率变化(图片随附)。
下图显示了349.9kHz、尽管它是500kHz 的固定频率器件。
8V 至17V 输入电压
3.3V 输出电压
0.35A
谢谢、Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
借助这些电路参数、我们将通过 TPS56339实现开关频率变化(图片随附)。
下图显示了349.9kHz、尽管它是500kHz 的固定频率器件。
8V 至17V 输入电压
3.3V 输出电压
0.35A
谢谢、Keith