This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 电源设计器:TPS56339仿真频率

Guru**** 2383950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977540/webench-power-designer-tps56339-simulation-frequency

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS56339

您好!
借助这些电路参数、我们将通过 TPS56339实现开关频率变化(图片随附)。
下图显示了349.9kHz、尽管它是500kHz 的固定频率器件。

8V 至17V 输入电压
3.3V 输出电压
0.35A

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    将其移至 MV。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS56339将在轻负载条件 下以 ECO 模式工作,这意味着它在 PFM 模式下工作,并且在极轻负载条件下降低开关频率,以保持高效率。  

    请问您对此功能的关注吗?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    我不关心功能。

    感谢您确认轻负载行为。

    此致、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    谢谢。 将关闭此主题、如果您有进一步的问题、请告知我们。