请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28600 您好!
我正在通过应用 UCC28600来设计100W 反激式电路板。
由于偏置电源用作外部施加的电源、因此不使用辅助绕组。
在这种情况下应如何应用 OVP 引脚?
此外、输出电压是通过初始设计获得的。
问题是总负载电流为3A、但输出电流降至1.2A 以上。
频率为40kHz。
即使根据数据表减少了 RCS 或增加了 RPL、也没有变化。
我认为它保持在绿色模式。
我应该怎么做?
此致、
光云。