This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63027:设计检查

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63027
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977238/tps63027-design-check

器件型号:TPS63027

我直接将 rt6158a 替换为 tps63027。 外设电路的参数没有改变。 大多数 PCB 可以正常输出、但仍有10%的 PCB 无法稳定输出。 请检查外设 LC 的参数是否正确。 VIN=3.3V,Vout=5V Iout=1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ping:

    请分享有关电感和输出电容器的详细信息。  

    布局非常重要、请检查它是否遵循布局指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ping:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!  

    只需告诉您、我将离开办公室超过一周。 答复将延迟。 感谢您的善意理解。